This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:与开关频率相关的电流纹波

Guru**** 2506705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549805/tps56837-current-ripple-w-r-t-switching-frequency

器件型号:TPS56837


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用在 8V 电压下运行的高速开关负载、8V 域由稳定的 24V 电源域供电。

在使用 TPS56837RPAR 降压转换器时、我们观察到峰值电流约为 6A、这是在 500kHz 的开关频率下观察到的。

通过仅更改连接到 MODE 引脚的电阻器的值来试验 800kHz 的开关频率时、我们观察到 8V 域中的峰值电流大幅降低到 2A 左右。 我们观察到、平均电流几乎保持不变、而峰值差异很大。 我们需要了解开关频率对这种高开关负载的影响。 请务必让我们了解开关频率和输出电流纹波的关系。

我随附了设计中的原理图以及观察到的基准峰值。

开关频率 500kHz 800kHz
峰值电流 6a. 1.85A
平均电流 160.7mA 150.5mA
观察到的波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    请参阅数据表中的 EQN 8、计算 IL 峰峰值电流、该电流与 Fsw 成反比。

    因此您一定会看到峰值电流减小。

     

    - Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    感谢您的反馈。

    您能否查看上面的原理图、让我们知道原理图是否适用于 24V 输入电压、8V 输出电压和 150 - 200mA 的平均负载电流?

    您还建议在输出电感器两端使用任何缓冲电路以实现相同目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    原理图 看起来正确、

    只需使用 MODE 引脚电阻器、您就可以根据电路中的目标频率和所需的电流限制进行定义。

    请查看 数据表中的表 6-1、了解 MODE 引脚电阻器。

    如果您的电路板布局支持、您甚至可以尝试使用 1.2MHz、这样可以改善瞬态。

    - Hitesh