This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:如何验证黄金映像写入是否成功

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551341/bq27532-g1-how-to-verify-the-success-of-a-golden-image-write

器件型号:BQ27532-G1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个 bq27532-G1 .srec(黄金映像)。
我想确定在 BQSTUDIO 中写入.srec 是否成功。

a.写入 IC 前的.srec。
b.写入 IC 后从 IC 中提取的.srec。

如果我使用二进制比较工具来确认 A 和 B 之间的差值为零、我是否可以假定编写 B 完全成功?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计使用内部校验和和完整性信息来验证固件映像。 如果编程不成功、这些检查将失败、电量监测计不会启动进入电量监测模式(它将保持在允许您再次对.srec 进行编程的模式)。

    但是的、如果 A/B 的二进制比较显示相同的数据、这可以明确证明.srec 被正确编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    感谢您在编写本文档之前和之后确认差异检查的可靠性。 我将使用它作为独立于 Gauge IC 模式或 BQSTUDIO 的验证方法。

    另外、能够检查 A 和 B 之间的差异也意味着在写入过程中包括在前一个 B 进程中的校验和也是通过的、对吧? 对我来说是有意义的。 谢谢你

    此致、