This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:保留容量、FCC、SOH 和学习问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542441/bq4050-reserved-capacity-fcc-soh-and-learning-questions

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

你好

我需要有一定量的保留容量、不可忽略(比如 1000mA、约 10%)、并开始进行一些测试。

我指出:

  • DF:FCC 是正确的化学容量 (9900mA)
  • SMBus 报告的 FCC 0x10 是可用容量、等于 DF:FCC-ReservedCapacity (8900mA)
  • 遗憾的是、8900mA 受到保留容量的影响、因为它返回 (DF:FCC–Reserved Capacity)/DesignCapacity、显示 89%(SOH / 9900mA)

所以我想作弊的设计容量设置它=单元设计容量 — 保留容量 (8900mA)

SoH 现在是一致的,不会提醒用户误导的想法的低效电池: 100%(SoH/ 8900mA 8900mA ).

如果在 CEDV 配置中也有 FCC_LIMIT=1、此时如果在配置中会发生什么情况?

在下一个学习周期、如果假设电量监测计将学习到真实的 9700mA、则 DF:FCC 是否将上限设置为 Design Capacity (SMBUS)、从而使 8900mA 0x10 报告 7900mA?
或者 DF:FCC 的上限将考虑 th 保留容量、以便 SMBUS 0x10 报告 8700mA。

提前感谢
压电执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietro、

    抱歉、对于延迟的问题、关于 SOH、我们不建议更改设计容量、因为这会影响其他电量监测方面。 在本例中、FCC 不会限制设计容量、并会报告不正确的值。

    此致、

    Anthony