This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:应用程序问题。

Guru**** 2500305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551353/tps23861-application-issues

器件型号:TPS23861


工具/软件:

您好、

将 TPS23861 用于 16 端口 PSE、
我是否可以通过 I2C 将一些端口设置为 AT 协议输出、将其他端口设置为 AF 协议输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    是、TPS23861 在电源上默认处于(自动模式)、其中、对于 4 级、Icut 到 645mA。 您可以使用 I2C 将一些 TPS23861 的端口设置为 AF 和 374mA 的 Icut、如下例所示:

    1. 打开 TPS23861 的电源。 设置了 PWR 和/RESET、但 HOLD /SHTDWN = L
    2. 设置 12h = 10101010 ->将所有 4 个通道设置为半自动模式
    3. 使/SHTDWN = H
    4. 设置 14h = FFh ->启用所有端口检测和分级
    5. 2Ah = 33h、2Bh = 33h ->设置 Icut = 374mA
    6. 19h = 0Fh ->使用有效的检测和分级开启端口。 您应该会看到符合条件的端口已打开。 如果端口电流高于 204mA、您应该看到端口已关闭。  

    此致、

    DIAN