This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 在首次打开时显示异常光显示、长时间存放后有进行充电和唤醒的概率

Guru**** 2507335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521901/bq4050-bq4050-shows-abnormal-light-display-when-first-turned-on-and-there-is-a-probability-of-charging-and-waking-up-after-prolonged-storage

产品编号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

     我们使用 BQ40Z50 进行两种串式设计、并在批量生产中发现了两个问题。 我们还没有找到原因。 能帮助我们进行调查吗
产品应用是一个两串电池、具有 4 个指示灯、配置的充电唤醒电流约为 300mA
问题 1:在首次加电充电激活(充电电流 2A)期间、如果充电器在激活后关闭、则指示灯仍会异常闪烁约 20 秒、这对应于配置的 CC 唤醒时间。 该异常是 100%重现的
问题 2:组装过程中老化后、如果闲置超过 10 小时、可能会发生充电(充电电流 2A)、并且指示灯可能不会立即亮起。 打开灯大约需要 20 秒钟。 该时间对应于配置的 CC 唤醒时间、该时间在 5%重复出现异常
您能否确认上述问题的可能原因? 请查看随附的该工程的 GG 文件

e2e.ti.com/.../3113.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们已经分配了您的 e2e、正在通读一个回复。

    谢谢你
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    连接到 DISP 引脚的任何东西是否可能改变 LED 此时的操作、或者是否仅取决于 LEDCHG 配置?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、 Anthony  
        请查看随附的原理图
        在验证过程中、我发现关闭 Auto-CAL_EN 可以解决第一个问题、但此 TI 的建议配置是将其打开。 我不知道将其关闭是否会影响电流校准功能
        此外、对于第二个问题、我将 Bus Timeout 设置为 0 并使用 bqstudio 进行监控。 当问题发生时、bqstudio 在充电过程中检测到 0 的电流。 电流需要 20 秒时间才能恢复正常、我不确定它是否与 AUTO_CAL-EN 配置有关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们已收到您的更新、正在努力处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对于第二个问题、电量计在空闲时处于什么状态? 它是否处于睡眠模式?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

        对于第二个问题、当空闲时、它处于睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已收到您的请求、正在调查此问题。 我们将尽快提供更新。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

       如何解决这个问题

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这是针对此客户的 FAE、您今天可以帮助回复您的建议吗? 它已拖延了近 24 天。

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、Sam、

    关于第二个问题、在.gg 文件中、您的睡眠:当前时间参数设置为 20s。 这意味着、如果器件处于睡眠模式、它将每 20 秒唤醒一次以测量电流、如果在器件唤醒以进行电流测量之前施加了充电电流、则在进行电流测量之前、它不会退出睡眠模式并进入充电模式。

    在这种情况下、您能否尝试减少此参数、看看它是否对正在看到的内容有直接影响?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       唤醒比较器配置为 00、这意味着唤醒电流为 312.5mA。 它使用 2A 充电、因此它应该能够唤醒并且不会仍处于睡眠模式   

        我认为自动电流校准是有效的。 E2E 也存在类似的问题。 请参阅链接:e2e.ti.com/.../bq40z50-cc-auto-offset-cc-auto-calibration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       我想关闭自动电流校准功能。 是否会存在任何其他影响、例如电流精度或手动电流校准功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是否可以在器件进入睡眠模式之前和之后读取 CC Auto Offset、而此时仍处于启用状态? 我认为 CC Auto Offset 是与标准 CC Offset 不同的结构。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

       从现在开始、我将接管这一案例。  是否可以禁用 auto_cal_en 功能?  如果禁用此功能、则此情况将是固定的。  

       此外、我们现在还找到了另一种情况。  软件上载测试由 BMS 测试设备完成,如 TDT TECH,第二天我们 会再次读出所有寄存器,我们发现 auto_config 的位已设置, 电流精度 会受到 影响。   

       

      BTW、故障率约为 10%。

      请帮助我们确认此更改。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可以禁用 AUTO_CAL_EN 功能、但请确保在发送前已正确校准器件。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

       感谢您的反馈。 与您分享测试流程、请再次确认。  

       SMT--软件上传、测试和校准--休息 10 个多小时--读取寄存器(发现错误)--如果不是 、它将被发送出去。

        此致。

      Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    只是为了确认、是在 10 小时休息后检查电压、电流和温度寄存器吗?

    此致、

    Anthony