Other Parts Discussed in Thread: TPS2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640工具/软件:
您好:
我的客户 正在参考以下示例设计 TPS2640 的布局、并咨询以下问题。
当他们使用 6 层 PCB 时、是否应该将下面指定为 RTN 平面的区域设计为与整体 GND 分开?
请告知我们、他们是否应像以下示例那样设计第 1 层和第 2 层、以及单独的 3L-6L 与周围的 GND。

谢谢你。
JH