This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:使用 LM5146 超过 20A

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551349/lm5146-q1-using-lm5146-beyond-20amps

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146LM5137

工具/软件:

尊敬的支持部门

    我们是否可以使用 LM5146 实现 42A 输出 (Input48Vdc、Output 24V、Iout 42Amps)

谢谢

Suresh Antil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    42A/相非常高。 建议考虑在该电流电平下采用多相设计。 当然、这取决于热性能、元件选择等 在这里、控制器不是主要限制。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为 LM146 或 LM116 建议多相参考设计吗

    谢谢

    Suresh Antil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LM5146 电压模式控制器可以实现两个相位、但它是一个外部电流环路、因此与传统电流模式控制器一样、不能实现精确的每相位共享。

    如果 80V 最大 Vin 足以满足要求、请查看 LM5137 两相 EVM 设置中的 12V/20A/400kHz 工作频率。 对于 42A、您甚至可以考虑 4 个相位。 此处作为示例:

    www.ti.com/tool/PMP41158