This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603E:输入电容器值

Guru**** 2756465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551921/tpsm63603e-input-capacitor-value

器件型号:TPSM63603E


工具/软件:

我们计划使用两个 TPSM63603E 直流/直流降压转换器来提供 3.3V 和 5V 的两个输出、其中这两个转换器的电源来自相同的 12V 电源、因此可以将输入电容器通常用于两个转换器或 2 组要使用的输入电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您需要为尽可能靠近 Vin 引脚放置的每个器件使用一组输入电容器。 Vin 电容器必须靠近引脚、以帮助滤除高频噪声、这一点很重要。

    请参阅数据表的布局部分、了解应如何为每个器件放置输入电容器。

    此致、

    Ridge