This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:压降电压

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551955/tps7a47-dropout-voltage

器件型号:TPS7A47


工具/软件:

您好、专家:

 你能、privide tps7a4700 dropout voltage af output 80mA!谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailey、

    我刚刚在实验室中 EVM 上配置为 5.0Vout 的单个器件上测得结果约为 86mV。 对于低 Vout、请注意该器件会在达到压降之前触发 UVLO。  

    与具有 BJT 导通元件的器件的典型情况一样(请参阅下面的 FBD)、压降预计是非线性的、因此我必须执行实验室测量。

      

    此致、
    Gregory Thompson