This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 — 升压充电器电感器

Guru**** 2796935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550808/bq25570-bq25570---boost-charger-inductor

器件型号:BQ25570


工具/软件:

在中 BQ25570 数据表 中的部分 升压充电器电感器选择 状态:

“电感器的峰值电流能力必须大于 300mA  并具有低串联电阻 (DCR)、从而保持高效率。“

总线电压 能量收集器仅提供几毫安电流 负载电流也处于低 mA 范围内

鉴于此、“ >  300  mA 峰值电流能力 “指南?

我可以安全地使用 电感器更小 、如 Murata MLZ2012N220LT000 (22 µH 、 300  mA 额定电流 DCR = 670  m Ω μ s 、大小= 0805)、是否节省空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    升压充电器的逐周期电流限制典型值为 230mA 最大 285mA。 请确保饱和电流在此规格下有余量。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复。 您能否检查 DFE201612E-2R2M=P2 (2.2 µH 屏蔽鼓芯、绕线电感器、1.8A、116mΩ Max、0806) 是否适合与 BQ25570 配合使用?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据数据表中的电感器选择、“升压充电器内部控制电路旨在以 22 µH±20%的标称电感控制开关行为。“

    请选择适当的电感量。

    此致、

    Mike Emanuel