This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:正在学习过程 — Gauging Status 无变化

Guru**** 2602815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550002/bq27z746-learning-process-underway---no-change-in-the-gauging-status

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25302

工具/软件:

TI 团队大家好、  

我在 BQ27Z746EVM 和单个 INR18650-26E 电池上尝试实现学习循环、如 https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf 文档中所示。 但是、我可以看到、尽管(尽我所能)设置了实现学习周期所需的先决条件参数、但我的设置中并未进行本手册中所述的电量监测状态更新。 我的手册说:

在此过程中、应跟踪“更新状态“寄存器、以反映学习周期的进度:

  1. 0x04:启用 Impedance Track、尚未学习 QMax 和 Ra 数据
  2. 0x05:仅更新了 QMax
  3. 0x06:QMax 和电阻 (Ra) 均更新、表示已发生完整的学习周期、并且电量监测计已准备好提取黄金映像

完全放电和张弛后、Gauging Status 从 0x04 变为 0x45(FD 和 RELAX 位为高电平)、但随后没有变化、直到充电完成、将 Gauging Status 恢复为 0x04(FC 不是高电平、RELAX,但变为高电平)。 因此,请参考手册中的说明 — 如果充电结束后 FC 位不为高电平、则周期失败并且没有 Q 更新发生。 在此设置中重复出现了这种情况。 不过、我也可以看到 Update Status 中的 Bit3 变高、并且 BQStudio 仪表板中的容量更新正在进行。  

在充电时、我使用将 BQ25302 设置为 2A 充电电流的定制电路板。 因此、“Current Thresholds“的数据存储器参数也是如此。


我的问题分为两个:

1.这个学习周期过程和电量计状态更新过程是否对我的设备/设置有效?

附件是一个完整休息 — 放电-休息 — 充电周期的 BQStudio 日志。 我在流程中是否遗漏了任何内容?

e2e.ti.com/.../Rlx_5F00_DSG_5F00_FullCycle3.log

感谢您、期待详细讨论这一点。