This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:通过 NU 引脚连接 VSS

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551361/bq27z561-r2-vss-connection-via-nu-pin

器件型号:BQ27Z561-R2
主题:BQ27Z561 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

遗憾的是 VSS 引脚位于 BGA 封装的内部焊球上、因此使用标准 PCB 规则时、它不能轻松扇出、需要微孔或焊盘中的过孔才能到达底层
我看到 C3 NU 引脚 未连接、是否可以将其连接到 VSS? 从而用于扇出电量监测计的 GND


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    否、我不建议将 VSS 与 NU 连接。   对于建议的连接、请遵循 BQ27Z561 EVM 的布局。  

    此致、  

    Jonny。