This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:Vos 和 FB 引脚短接

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551498/tlv62084-short-found-in-vos-and-fb-pins

器件型号:TLV62084
线程中讨论的其他器件:TSER953

工具/软件:

我正在使用器件“ TLV62084DSGR“来为基于 V3 Link (TSER953) 的产品降低 3.3V 至 1.2V 电源电压(请参阅下图)。 在现场测试期间、发现很少有产品在稳压器 IC 中将 Vos 和 FB 引脚短接至 GND。 你们能分享你们对此的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢使用 E2E。

    在我看来、这 2 个引脚短接至 GND 的原因可能是 VOS 在生产或现场测试期间出现过压(–0.3V>GND>7V 和–0.3V>FB>3.6V)。  

    请通过所有生产/测试步骤来监测作为两个引脚源的最大 VCC_1V2 电压、以供审查。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的答复。

    3.3V 降压至 1.2V (从“TLV62084"稳“稳压稳压器生成)。 3.3V  通过“AP62301WU-7"从“从 12V 降低。 我们还有第二个 TLV62084 稳压器、可 将 3.3V 转换为 1.8V、从而馈送同一 IC。 两个稳压器(12V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 稳压器)似乎都正常工作、没有任何问题。  

    请注意、1.2V 稳压器为负载提供 800mA 的最大电流。 您能否就失败的可能原因分享您的想法?

    谢谢、

    Vignesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您提供更多信息。

    对我来说、看起来 12V 电压可能会耦合到电路板上的 1.2V 输出。

    如上所述、请监控 1.2V 输出电压、并在测试时提供示波器图说明器件是否损坏。

    此致、
    SEPP