This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:怀疑轻负载条件下的电感器噪声

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551834/bq25622-suspect-inductor-noise-under-light-load

器件型号:BQ25622


工具/软件:

尊敬的团队:

测试 BQ25622 时、客户观察到在器件处于关断状态且插入了外部适配器的轻负载运行 (200–400mA) 期间有明显的电感器噪声。 当负载增加到 1.5A 时、噪音消失。请告知潜在的解决方案。

1.测试环境:

  • 输入电压:5.15V
  • 输出电压:3.7V
  • 无电池
  • REG18 = 0x34(禁用 PFM 模式)

2.通电期间的观察:

发生了周期性的 Iout 变化、在 Vout(测试点 COUT)上观察到显著的纹波、如下所示:  

3. SW 引脚分析:

SW 波形指示 FPWM 模式和 DCM 运行。

-客户原理图详细信息:

BST 电容器:47nF±10%、16V、X7R、0402 (Yageo)

输出电感器:1.0μH±20%、14mΩ、9.5A、SMD0420 (Scientic P/N:SCHT0420-1R0M)  

问题:

1.为什么 VOUT 会出现如此大的波纹? 这会导致可闻噪声吗?

2、如何进一步找出此噪音的根本原因并加以解决?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    在此测试中、是否通过/CE 引脚拉至高电平或 EN_CHG 位设置为 0b 来禁用充电? 启用充电且未连接电池时、SYS 输出上的纹波将大于典型纹波。  

    如果实际上启用了充电、您可以让客户在禁用充电的情况下记忆结果、看看这会如何影响观察到的噪声。  

    此致、

    Garrett