This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:PCN# 20230728000.2B — 键合线更改问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550359/tps3836-pcn-20230728000-2b---bond-wire-change-question

器件型号:TPS3836


工具/软件:

 发布 PCN# 20230728000.2B 是为了鉴定另一个晶圆直径为 200mm 的制造厂 (DL-LIN)。 PCN 中还规定了伴随此变更的结构变更、包括器件型号 TPS3836K33QDBVRQ1 和其他器件的键合线材料变更。 PCN 的措辞方式目前尚不清楚之前的晶圆制造厂(150mm 晶圆直径)是否会继续使用。 如果将继续使用旧的晶圆厂、这些器件是否会有旧的建筑材料? 许多器件都列出为从金键合线变为铜键合线。 这是航空航天和国防行业的一个重大变化、由于铜结构的存在、这会导致器件需要通过 PED/PEM qual 进行鉴定、因此澄清这一点非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您联系 Texas Instruments。 PCN 获得批准后、我们将在 8 英寸晶圆制造厂开始生产。 一旦 150mm 的成品库存耗尽、所有供应都将来自 200mm 晶圆制造厂及其各自的 BOM 更改(例如键合线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您可以申请使用此信息来更新 PCN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您知道  TPS3836K33QDBVRQ1 中 在新晶圆厂生产的第一款 LDC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与变更负责人核实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此 PCN 是替代站点/BOM、因此我们无法提供第一个 LDC(批次日期代码)、并且我们可以拥有具有相同生产日期代码的 PCN 之前和 PCN 之后材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、您之前说过、 一旦 PCN 之前的材料耗尽、所有供应都将来自新的“备用“200 毫米晶圆制造厂及其各自的 BOM 更改(例如键合线)。 我可能会误解您现在所说的、因为好像旧的 150mm 晶圆制造厂实际上会继续运行、最终我们会得到使用相同 LDC 的 PCN 之前/之后材料? 是否有一个切割日期、其中 200 毫米晶圆制造厂将成为唯一使用的工厂? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stepanie、我说过的话:“ PCN 获得批准后、我们将在 8 英寸的晶圆制造厂开始生产。 一旦 150mm 的成品库存耗尽、所有供应都将来自 200mm 晶圆制造厂及其各自的 BOM 更改(例如键合线)“。 PCN 获得批准后、我们可以在 200mm 的晶圆制造厂开始生产。 届时、我们可能仍有正在继续制造的 150mm 晶圆。 因此,它将是一个替代网站开始,所以我们不能为您提供截止日期。