This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:固件编程流程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547817/ev2400-fw-programming-process

器件型号:EV2400


工具/软件:

尊敬的团队:  

EV2400 MCU 损坏、因此我在 PCB 中更换一个新的 MSP430。 我是否知道如何将 EV2400 FW 编程为全新品牌的 MSP430?  

下面是我从 TI.com 下载的工具、但显示没有连接、该工具似乎侧重于固件升级、而不是编程到新器件中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    请问您的专业反馈意见如何? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    BGP 团队发生了什么? 这已经有 7 天没有得到任何答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    只是为了确认、您是否尝试了在附加了-s 标志的情况下运行命令?

    如果有、可能需要运行、将跳线连接到 JP 接头(这是物理板上的白色 2 引脚接头)、然后拔下器件、然后重新将其插入、以将其置于引导加载程序模式。 我认为这应该允许您重新编程。

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的专业支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    连接 JP7 后、是否知道客户需要什么工具和文件?