This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51625:确保 PWM 频率在低功耗条件 (4 Ω、1W) 下稳定的最小输出 LC 组合是什么?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551791/lmr51625-what-is-the-smallest-output-lc-combination-to-make-sure-pwm-frequency-stable-at-low-power-condition-4ohm-1w

器件型号:LMR51625


工具/软件:

您好专家

对于一些特殊的测试要求、我尝试减小 EVM LM51630VAL 上的 LC 滤波器值。 EVM 上的器件是我新申请的 LMR51625YFDDCR 样片。 我的目标是:

-输出 LC 滤波器更好地接近值 3.3uH+1uF。

-轻载条件,4 欧姆负载 1W 就足够了。 如果有所帮助、也可以使用更高一点的功率。

-需要 PWM 是固定的 1.1MHz。  

-不关心其他性能,如电压/电流纹波,负载瞬变等

EVM 在将 LC 更改为 3.3uH+1uF 后获得的结果、PWM 如 图 所示。 输出电压也不稳定。

数据表列出的计算方法将获得非常大的 L 和 C 值。 总体性能不是很好、只需确保 PWM 稳定即可。

您能告诉我、为了达到我的目标、您可以做些什么? 如果 3.3uH+1uF 确实不可行、那么最小值应该可以尝试什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shadow


    我建议使用 WEBENCH 进行这一优化。 我创建了一个初步设计,您可以在此基础上进行编辑 —  webench.ti.com/.../SDP.cgi。 我建议先从 10uF 输出电容和 10pF 前馈电容 (CFF) 开始。 如果相位裕度低于 45 度、则进一步增大 Cout。

    您要寻找的应用是什么、Vin (nom、max)、Vout、IO (min、max) 是什么?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare