This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:10 节双向电池充电器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551314/bq25756-10-cell-bidirectional-battery-charger

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25758TPS25751

工具/软件:

您好、 Michael:

我找不到与 BQ25756 上的 BQ25758 VO_SNS 相同的引脚功能、并且不知道如何添加推荐的电路。

您建议我改用 BQ25758 吗?

此致、

Giedi Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giedi、

    这是一个好问题。 BQ25756 上的 VO_SNS 引脚是 VFB 引脚、这与 VO_SNS 引脚的功能不完全匹配。 当 IOUT 上为 2V 时、这会将 FB 网络调节到 1.5 ish 调节点以上。 让我再深入研究一下、然后再联系您。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giedi、

    在上一篇文章中、您提到此应用是 USB-DFP 应用 PD。 BQ25756 在这里是否会为电池充电? 还是反向模式? 在我看来、输出连接到 USB 端口、然后再向另一个设备供电。 您能提供一个方框图来了解这个应用吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

     这是 用于 USB-DFP 的反向模式 DFP 应用 PD、该应用通过 26awg 电缆连接到手机。

    谨致问候、

    Giedi Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我在论坛上发现了类似的问题。  您如何处理此问题?

    TPS25751:使用 TPS25751 时如何补偿 BQ25756 DFP 压降

    e2e.ti.com/.../tps25751-how-to-compensate-the-bq25756-dfp-voltage-drop-when-using-tps25751-bq25756

    谨致问候、

    Giedi Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giedi、

    感谢您提供最新信息。 在反向模式下、BQ25756 没有用于电压调节点的纯检测引脚来形成电缆压降补偿网络。 我们检测 VAC 引脚上的电压、但也会从该引脚消耗电力、这会影响任何电阻器连接。 基于上述 TPS25751 博文的答案可能会调整 TPS 器件通过 I2C 的电压。

    此致、
    Michael