This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826EVM-093:EVM 上的变压器设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550745/ucg28826evm-093-transformer-design-at-evm

器件型号:UCG28826EVM-093
Thread 中讨论的其他器件:UCG28826

工具/软件:

您好团队:

UCG28826 EVM 是否采用具有“屏蔽“功能的变压器?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:  

    它有助于通过减小寄生电容来降低共模噪声。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    您是否认为 UCG28826 的一般情况都需要屏蔽? 在传统反激式转换器的电路中、我的客户使用没有屏蔽的变压器。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    这不是必需的、我们使用了它、因为它有助于降低 CM 噪声。

    谢谢

    此致

    Anita