This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2652:采用 H 桥配置的 LMG2652

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551401/lmg2652-lmg2652-in-h-bridge-configuration

器件型号:LMG2652
主题中讨论的其他器件:LMG2650

工具/软件:

我正在考虑将 LMG2652 和更高版本(如果可用)用于半桥配置、以便用于单相驱动应用。  我希望在进一步开展开发工作之前了解一些详细信息。  

1. H 桥中两个 LMG2652 的 CS 引脚是否可以直接组合在一起以像开漏配置中那样共享负载电阻器、即使它们需要是二极管“OR"吗“吗?

2. 所提供的所有文档和开发套件似乎仅显示此器件直接连接到嵌入式控制器,没有电隔离。  LMG2652 中的电平转换器是进行电隔离、还是 HMI 域应该与该器件进行电隔离以确保安全? 似乎将嵌入式系统中的所有内容绑定到 AGND 可能会带来安全风险、也是 EMC 挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trent:

    1.  让我与内部团队核实一下。 我将尽快重播。

    2. LMG2652 中的电平转换器未进行电隔离。   出于安全目的以及 EMC 目的、HMI 域应从外部与该器件进行电隔离。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trent:

    H 桥中两个 LMG2652 的 CS 引脚可以在二极管 ORing 之后直接组合在一起、以共享负载电阻器。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答