This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51603:固定输出型号的应用注意事项

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551855/lmr51603-application-considerations-for-fixed-output-variant

器件型号:LMR51603


工具/软件:

您好:

使用固定输出型号 LMR51603Y3DBVR 时、是否需要任何其他应用注意事项、或者是否可以像其他型号一样直接遵循数据表中的第 8.2 节? 例如、固定输出型号是否需要电阻分压器网络?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

     固定输出型号不需要电阻分压器、可以将 Vout 直接连接到 FB 引脚。

    您可以遵循数据表的应用部分、了解其他所有信息。

    此致、

    Niranjan