This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1:优先级多路复用器和浪涌电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551747/lm7480-q1-lm7480-q1-priority-mux-and-inrush-current

器件型号:LM7480-Q1


工具/软件:

大家好:

对“LM7480-Q1:优先多路复用器和浪涌电流“的回答中提到:

“我们确实有一个解决电路、可以在启动期间限制浪涌电流、同时还可以在从初级转换到次级时快速导通次级 HGATE。 我来检查一下我们是否可以与您共享该电路。“

 

是否可以与我分享设计理念、以便实现这两个功能?

-浪涌电流限制,如果 AUX 电源是唯一的电源

-并在正常操作期间丢失主电源的情况下,从主电源快速转换到次级电源。

 

BR、

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    我们不能同时做到这两个功能。 您必须决定要实施哪一个。 我们没有这样的电路。

    此致、

    Shiven Dhir