This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:为何在发生故障时添加 10us 脉冲

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551491/ucc25800-q1-why-add-10us-pulse-when-occur-fault

器件型号:UCC25800-Q1


工具/软件:

神父:

客户想了解为何在发生故障事件时添加 10us 脉冲。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当器件进入故障模式时、它会输出一列脉冲、以通过 DIS/FLT 引脚指示发生了哪些故障。 脉冲序列包含 50kHz 时的多个 50%占空比脉冲(即 10-μs 宽脉冲)、其中脉冲数指示数据表表表 8-4 中列出的故障。 通过控制内部 750-μA 下拉电流源与 100-kΩ 上拉电阻器来创建脉冲序列。  脉冲序列会在故障置位后启动 10µs。 故障代码的传输始于 100-µs 宽高电平脉冲。 如果检测到多个故障、则根据表 8-4 中的顺序依次传输代码、100-μs 宽高电平脉冲分隔、如数据表图 8-1 所示。  

    谢谢。