This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:2 个独立通道电流的 LM5171-Q1 峰值电流限制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544665/lm5171-q1-lm5171-q1-peak-current-limit-for-2-seperate-channel-currents

器件型号:LM5171-Q1


工具/软件:

您好、

我需要澄清一下 IPK 电流限制设置、它是在 2 个通道之间共享的、如果我使用 2 个单独的通道(具有不同输出和电流的双路输出)、我如何为每个通道设置 IPK 限制、因为只有一个 IPK 限制引脚可用。

此致

Rayees K.E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayees:

    请使用不同的 Rcs 来调整每个通道的峰值电流限值。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的答复。  

    我之前计划使用 2 个 LM5171-Q1 IC 设计一个三相降压/升压转换器、因此我想利用第四相位来开发低功耗辅助充电器降压转换器。 但我在数据表中看到、两个通道共享 IPK、Vset 和 FBHV 和 FBLV 引脚。 那么、如何设置双通道工作模式呢?

    LM5171-Q1 有任何用于实现双路输出运行的参考设计吗?

    此致

    Rayees K.E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayees:

    有关双路输出运行、请参阅下面的幻灯片

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享详细信息。

    此致

    Rayees K.E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、  

    Feng 您好、我需要就此再做一个说明、根据上面的共享幻灯片、应该启用 EN1 以启用相位 2 或通道 2。 为什么应为相位 2 启用 EN1? 那么、如何只禁用 PHASE-1 和启用 Phase 2。

    此致

    Rayees K.E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayees:

    CH1 和 CH2 未耦合。 我更新了幻灯片。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的 澄清。

    此致

    Rayees K E