This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:有关 TPS54426RSA 中的反馈的问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551288/tps54426-question-about-backfeed-in-tps54426rsa

器件型号:TPS54426


工具/软件:

您好、  

对于我们正在研究的应用、我们计划使用 TPS54426RSA。

在 IC 编程期间的某个时间、我们的电路板将由外部 PSU 供电、此时降压稳压器的输出端可能具有 5V 的电压(来自外部 PSU)、输入端没有电压。
我的问题是、这会损坏 IC 吗? 或者在这种情况下、IC 是否具备防止损坏的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:  

    在此类情况下、降压转换器可以很好地提供自我保护。 这是基于微控制器的应用中一个很常见的用例。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Shahar