This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:电源管理论坛

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551354/max660-power-management-forum

部件号:MAX660


工具/软件:

如果 FC 引脚连接到 GND、则对性能有什么影响。

此致、

Arpitha KV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpitha:

    您最好将 FC 保持断开或连接到 V+请参阅此表进行配置。 如果连接到 GND、则 OSC 需要专门设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini Zhong:

    感谢您的支持。

    此致、

    Arpitha KV