This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61287:关于 VIN 绝对最大值和建议工作额定值。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551559/tps61287-about-vin-abs-max-and-recommended-operation-rating

器件型号:TPS61287


工具/软件:

您好的团队、  

我想知道 Vin 是否处于 23V 到 30V 之间? (Vout 设置为 24V)  

内部 HS FET 是否被旁路? 还是关闭?

我的一位客户关心的电池电压范围为 17.4V (min)~ 25.2V (max)。

谢谢你。

Ernest Cho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    在这种情况下、HS FET 的体二极管将导通。 但是、该器件没有 VIN 过压保护、不建议让 TPS61287 在大于 23V 的电压下运行。

    此致、

    Nathan