This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:不知道接线是否正确

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551409/tps55288evm-045-dont-know-if-wiring-is-true-or-not

器件型号:TPS55288EVM-045


工具/软件:

您好、先生、我使用 MCU TI C2000 F28379D LaunchPad 与 TPS55288EVM045 进行 I2C 通信、我提供 5V 输入、希望通过 I2C 通信提供 10V 输出、但大约为 3.3V、我想先检查 SMT 接线是否错误、这需要很多时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的连接看起来不正确。 应该将 I2C 连接到连接器的中心引脚。