This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145 无输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543185/lm5145-no-output-on-lm5145

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B

工具/软件:

你好。 我对 SMT 世界非常陌生。 来为我们的应用构建第一个降压转换器。 我正在使用 LM5145 IC。 2 个 CSD18540Q5B MOSFET 和电感器。 (随附原理图)。 带负载的输出为 0。 在空载条件下、输出缓慢上升至 大约 4.4 伏。  

VIN - 30V

VOUT — 应为 16V

VCC –7..5 伏。

EN/UVLO - 13.9 伏。  

COMP 输出 4.9V

FB - 0.2 伏(190 Kom Tor 分辨率、10 Kom 底部分辨率)

因此 IC 不会开关 HI MOSFET。  

有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../30_2D00_16V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    看起来 COMP 会被拉高、因此某个地方必须存在开路。 第一步、请完成 LM5145 快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC 以检查您的设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您访问计算器链接。 然后是。 上面的 PCB v0.1 是第一次尝试、结果证明补偿网络 wast 接地。 (笑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。