This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551274/power-management-forum

器件型号:TLV61046A


工具/软件:

大家好、TI E2E

数据表: www.ti.com/.../tlv61046a.pdf

数据表中的公式 5 提到了最大占空比、但在数据表中的任何其他位置都找不到关于最大占空比的提及。
产品页面提到了 90%、因此我可以继续使用此内容、但我是否盲注未在数据表中找到?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikkel:

    公式 5 中的 Dmax 不是 90%、这取决于实际的 Vin_min 和 Vout。 产品页面上的 90%不正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、更合理。 谢谢。 我假设占空比基本上是 Vin/Vout、然后考虑效率? 我想页面上的 90%仍然是正确的“最大值“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikkel:

    您可以考虑是否考虑效率、结果不会有太大差异。 谢谢。