This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040A30IDBZR 是否在 125℃ 下运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: REF30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551626/lm4040-does-lm4040a30idbzr-operate-at-125

部件号:LM4040
主题中讨论的其他器件:REF30E

工具/软件:

我想知道分流器是否可以在 125℃ 下工作。

TCR 是否保持不变?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    具有工作温度范围的器件将在 125°C 下工作、特定可订购器件型号 (OPN) 的规格可在数据表的 EC 表中找到。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想~您是否可以提供 3V 基准产品、并联电压、3V、0.1%、–40 m Ω 125℃

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、在该器件的工作温度范围内、我们并不提供精度为 0.1%(A 级)的器件。

    您可以考虑使用 REF30E 串联电压基准、该电压基准提供 3V 选项、精度为 0.1%、并在扩展温度范围内。 距离。

    https://www.ti.com/product/REF30E

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li