主题中讨论的其他器件: TPS388008、 TPS389006
工具/软件:
大家好:
最近、我们 在软件器件 TI Fusion Power Designer 7.6.6 上对 TPS38800800800001 和 TPS389006Q1EVM 评估板进行了监控测试。 我更改跳线的配置以将 TPS389006Q1EVM 调整为 TPS38800800800001。
遗憾的是、软件器件无法识别 TPS38800800800001。 实际上、他检测到了 TPS389004、但我们没有该元件、并且没有 4 个监控通道、而是 8 个。 因此、我们不得不使用监控器 TPS389006、因为我们认为问题出在 TPS388008 未 适合我们的评估板这一事实。 但是、软件器件再次检测到监控器 TPS389004。 因此、我们想知道为什么评估板 TPS389006 无法识别好版本的监控器?
最后、 我们使用 TPS38800800800001、评估板 TPS389006Q1EVM 和 Micro-Python 代码进行了监控测试、以使用 Raspberry Pi Pico 命令监控器。 我们注意到、监控器 似乎运行良好、但在我们重置电源之前、他缓解了以往对该易失性存储器进行监控的错误。 所以我们想知道它是一个寄存器谁允许删除过去的错误 ,每次我们启动代码?