This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:输入电容器值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552509/lm5146-q1-evm12v-input-capacitor-value

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V


工具/软件:

您好团队:

该 EVM 具有超过 60uF 的输入电容、如下面的原理图所示。
是否确实需要如此大的输入电容值? 此值是否来自环路稳定性?

如果我们改用 10uF 至 20uF 的陶瓷电容器、会产生什么影响?
(客户没有太多的布板空间来放置这些大电容器)

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuhara:

    33uF 是阻尼电解电容器。 此外、陶瓷电容值会随施加的电压而降额。

    陶瓷输入电容器专为特定的输入纹波电压而设计。

    此致、

    Tim