This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:LMQ66430-Q1 波特图问题

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552299/lmq66430-q1-lmq66430-q1-bode-plot-question

器件型号:LMQ66430-Q1
主题中讨论的其他器件:LMQ66430

工具/软件:

您好、TI 专家、

我正在测试 LMQ66430-Q1 电路、在测试波特图时遇到了一些问题。 LMQ66430 配置为 FPWM 模式。 我想知道是否可以在轻负载或空载条件下测试其波特图。  我有一些疑问:转换器的 CCM 模式在轻负载或空载条件下是线性的吗?

此外、对于瞬态响应测试、要设置的合适电流压摆率是多少、是否有任何相关文档?  我知道如果压摆率设置得太慢、测试结果无法反映实际的系统特性、但我不清楚应设置什么压摆率来满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于该器件、必须使用可调输出配置来测试波特图。  

    您应该能够在轻负载条件下以 FPWM 模式测试波特图。

    针对此器件测试的典型负载瞬态压摆率为 1A/us。  

     在轻负载条件下、转换器将以 DCM 模式运行。 要在 CCM 下运行、负载电流必须大于电感器电流纹波的一半。

    此致、

    Ridge