This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:申请便携式设备快速充电解决方案的建议

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552275/bq25790-request-for-recommendations-for-fast-charging-solutions-for-portable-devices

器件型号:BQ25790
Thread 中讨论的其他器件: TPS25750BQ25890

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找能够支持以下条件的快速充电解决方案。

  -电池: 2 芯并联 (1S2P)

  -充电电压:4.2V~4.5V

  -充电电流:5A 或更高(( 10000mA 在 2 小时内充满电)  

  - 快速充电:支持 USB-C PD、QC、快速充电等

他们希望了解双芯片组解决方案 BQ25890(充电芯片组)+ TPS25750((PD 控制器)和单芯片组解决方案 BQ25790。

他们找到的产品是否合适? 如果还有其他更合适的解决方案、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    BQ25890 和 BQ2579x 都具有 3.3A 最大输入电流。  因此、要在 1S 电压下获得 5A 充电电流、输入电压需要>4.5V*5A/3.3V = 6.8V、但不能高太多、否则充电器的效率会下降。  这会导致充电升温、进入热调节并降低/钳位充电电流< 5A。  BQ2590 和 BQ25790 都没有 USB-C CCx 引脚、因此两者都需要 PD 控制器来与 USB-C 端口协商。  即使使用 2.2uH 电感器以 750kHz 的频率进行开关、BQ25790 也不能提供 5A 电流、并且可能会进入热限制状态。

    https://www.ti.com/product/BQ25638 是最新的 5A 充电器。 它的效率略高于上述选项、但也需要一个 USB-C 控制器 IC 来协商 USB-C 端口输出电压。

    请记住、已放电的电池以小于 5A 的电流预充电、并且在电池包电芯充满电时、会出现一些充电电流逐渐停机时间。  因此、充电时间会略长于 10000mA hr/5A = 2 小时。

    此致、

    Jeff