This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:充电电压终止值

Guru**** 2811235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM, BQ40Z50, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550807/bq25820evm-charge-voltage-termination-value

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ25820

工具/软件:

你(们)好

使用 BQ25820EVM 和 BQ40Z50EVM 制作电池充电器。

我已连接电池 (3S1P 18650)、并可以通过在 BQ40Z50 上启用充电 FET 来启动充电周期。 到目前为止一切进展顺利。

问题在于充电周期似乎提前停止、并设置了 VBAT_OV_STAT 标志。

VFB 寄存器处于默认值 (1536mV)、充电电压设置为 12.5V (249K - 34.8K)。

实际上、即使电池组上的端子电压为 10.9V、我现在也无法停止设置 VBAT_OV_STAT 标志。 这意味着我现在无法启动充电周期、因为充电器输出始终处于禁用状态。

我缺少有关该标志以及充电因过压而停止的信息。

如何检查过压? 数据表中(对我来说)的这一点并不完全清楚。  数据表似乎 说、104%的 VFB(即 12.5V)提供 13V 电压、但我们不能达到该电压。 就像我说的、我缺少了这方面的内容。

有任何帮助吗?

提前感谢。

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    发生此问题时、您能否提供寄存器转储?

    34.8k Ω 是您对 EVM 进行的唯一修改吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    我做的另一个调制是硬件电流限制 — 正如我在上一个问题中所述,这个问题通过禁用看门狗来解决。 JP3 上有一个 30K 电阻。 不过、就是这样。

    我刚刚经历了一个放电循环、电池现在成功充电。 VBAT_OV_STAT 上为“正常“(当前电池包电压为 10.6V)。 它已经充电了大约 20 分钟,但根据电量计,它看起来已经满了 — 这也很奇怪,因为它的容量为 3.5Ah、我以 1A 电流充电。

    时间:16:40 PACK 电压 10.81V VBAT_OV_STAT= 正常

    我错过了它关闭的点

    时间:16:42 PACK 电压 10.5V   VBAT_OV_STAT= 器件提供电池过压保护

    e2e.ti.com/.../BQ25820-registers_5F00_07Aug2025_5F00_16_2D00_45.txt

    我希望这是附加文件的方法 — 它是您想要的文件吗?

    提前感谢。

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    它已经充电了大约 20 分钟,但根据电量计,它看起来已经充满了 — 这也很奇怪,因为它的容量为 3.5Ah、我正在充电 1A。

    这似乎与猜测有关。 我建议使用量具信息发布一个新问题、以查看量具是否设置正确。

    我刚刚经历了一个放电循环、电池现在正在成功充电。 VBAT_OV_STAT 上为“正常“(当前电池包电压为 10.6V)。

    我不知道为什么它会在第一次测试中导致 VBAT_OV 问题。 您是否能够重复此问题?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    问题再次发生 — 如上一篇文章中所述。

    在设置标志后、我提供了充电器状态的寄存器转储。 有什么关于这方面的消息吗? 该测试直接来自 bqManager 软件、因此应该适合分析。 如果没有、请让我知道如何正确上传。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您能否将监控器与充电器分开、并确认您只能在 BQ245820 EVM 上重复此操作?

    我修改了我的 EVM、但仍然无法重现此问题。

    设置标志后、我提供了充电器状态的寄存器转储。 有什么关于这方面的消息吗? 该测试直接来自 bqManager 软件、因此应该适合分析。 如果没有、请让我知道如何正确上传。

    是的、我能够看到状态指示器、但我不确定导致此 BATOVP 标志的确切原因。  

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    我已经绕过了电量监测计 — 现在只有 BQ25820 在电路中。 充电周期按预期工作、电池充电时间超出预期。 由于时间限制、我未能完成周期、但它达到 CV 锥度阶段。

    我现在是否需要单独提出一个问题? BQ40Z50 电路中引起过压似乎很奇怪。 我需要一些帮助来了解发生了什么、因为我的理解表明、电量监测计应该对充电器透明。 是这样吗?

    提前感谢。

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我现在需要单独提问吗? BQ40Z50 电路中引起过压似乎很奇怪。 我需要一些帮助来了解发生了什么、因为我的理解表明、电量监测计应该对充电器透明。 情况是否如此?

    是的、我建议发布一个与量具相关的单独问题。 我不知道为什么该温度计会导致 BQ25820 上的过压标志。 可能是在仪表侧 设置了一些保护、导致了这种行为?  我不确定。 我认为最好向测量团队询问、看看他们是否遇到过任何相关问题。

    此致、

    基督教。