This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:器件停止充电、但不升高 STAT2

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552087/bq25185-device-stops-charging-but-does-not-raise-stat2

器件型号:BQ25185


工具/软件:

我有一个 BQ25185 和单个 LiPo 电池。

一个电路板上、充电似乎在电芯充电之前停止。

在普通电路板上、我看到电流下降到 25mA 周围的收尾电流、然后进入 0.00mA 和 STAT2 变为高电平(STAT1 也为高电平)

在一个板上、充电在 CC 区域工作正常、充电限制为 250mA。
一旦充电器开始逐渐变细、它会到达 80 和 120mA 之间、然后进入 0mA
STAT2 保持低电平、不再有电流流入电芯。

6 小时后、STAT1 变为低电平、因为充电计时器到期。

哪些硬件问题可能导致这种提前终止行为?

我已经检查了 TS/MR 下拉电阻为 10k、并对器件周围的无源器件进行了回流焊。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的联系。 当充电电流从 80mA 变为–120mA 时、STAT1 为高电平、STAT2 为低电平 0mA 表示充电器尚未终止充电、并且不存在故障。 由于问题仅发生在一个电路板上、因此表明该电路板或设置 是导致该问题的原因所在。

    您能否检查电池与电路板的接触是否良好? 连接是否松动? 每个电路板都使用自己的电池吗? 如果已知良好的电池组因问题而连接到电路板、问题是否仍然存在?

     找出原因最直接的方法是 执行 A-B-A 交换、这种方法比较复杂、但 会 确定问题是 IC 还是电路板:

    (a) 从原故障电路板上拆下故障器件 (A)。

    (B) 将故障部件 (A) 更换为已知良好的部件 (B)、并检查原故障电路板 现在是否正常工作。

    (A) 将故障部件 (A) 放在 已知良好的电路板上、查看 部件是否存在问题。

    请告诉我您找到了什么。

    此致、

    Alec