主题中讨论的其他器件:BQEVSW
工具/软件:bqevsw
我已经使用 chem id 5895 为具有 4s5p 配置的电池创建了一个 golden 文件。
当我发送关断 命令 (0x0010) 时、电池包进入关断状态。 当电池退出关断模式时、SOC 会随机增加。
示例:SoC=22%
确定
SoC=22%
充满电的容量= 15525
剩余容量= 3344
通过命令进入 SHUTDOWN - OK
退出 SHUTDOWN 模式后:
SoC=34%
充满电的容量= 16705
剩余容量= 5530
我期望容量保持不变、因为退出 SHUTDOWN 模式时经过几分钟的时间。
为什么会发生这种情况?