This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:设计为电池监测器、但不希望包含充电/放电 MOSFET

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551704/bq76952-design-just-as-a-battery-monitor-but-don-t-want-to-include-the-charge-discharge-mosfets

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在设计一个适用于 16 节磷酸铁锂 (LFP) 280Ah 电芯的电池监测单元 (BMU)、并平衡每个电芯的 150mA。 额定电芯电压= 3.2V、每个电芯的正常电压范围为 2.5V ~3.65V。

我的问题是、BQ76952 可以设计成一个  不包含充电放电 FET 电路的 BMU(这会立即将 PCB 变成需要电源轨的 14.4kW 系统)。 BQ76952 EVM SLUUC33A 原理图图 5-11 pg43 指示充电/放电 FET 为 DNP、这表明充电/放电 FET 在 BMU 设计中是可选的。 我还注意到、该 EVM 实现了 BQ771807DPJR OVP IC。

问: BQ76952 是否可以 仅作为 16 芯 LFP 负载平衡器/监测保护器和电量监测计(无充电/放电)实现。  

如果 FG 不是 BQ76952 的原生功能、那么 TI 是否有基于 BQ76952 (或等效产品)的 FG+保护参考设计、用于在 50Hz 采样下提供 100mA 性能/分辨率? 总电池包容量为 16x 280Ah = 4.5kAh @ 40V 至 60V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器件可以配置为可以配置为 BMU 不会 包括 CHG/DSG 保护 FET 电路。  BQ769x2 常见问题解答 文档中有一些有用的部分可以帮助您实现此目的。

    第 1.6 节介绍了如何连接未使用的引脚。 如果不使用保护 FET、则应遵循以下引脚的建议:PDSG、PCHG、DSG、CHG、LD、 和 CP1。

    您还需要使用配置寄存器来禁用放电和充电 FET、这在第 2.12 节中进行了介绍。

    至于电量监测、该器件不会直接提供运行状况 (SOH) 和充电状态 (SOC)。 但是、BQ769x2 测量的数据可以传递到微控制器单元 (MCU)、该微控制器单元可以根据需要执行电量监测算法的计算。 第 1.5 节对此作了进一步说明。