This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:从 tps25750 迁移后可以't 进入运输模式

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551756/tps25751-can-t-enter-ship-mode-after-migration-from-tps25750

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792

工具/软件:

我们正在使用 TPS + BQ25792 组合。 将 TPS25750 替换为较新的 TPS25750 后、立即下载新的固件。 我们发现无法将 bq25792 芯片设置为运输模式。   新芯片是否仍然支持此功能。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diverger、

    感谢您联系我们。 是的、仍然支持此功能。

    您正在运行哪个版本的 GUI? 我问这个问题、因为最新的 GUI 更新 v1.1.0 解决了这个问题。

    请查看下面的屏幕截图、以确认此 GUI 修订。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 最后发现它是由 TRM 中错误的 I2Cw 命令描述引起的。