This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 燃料电池电量监测计演示应用。

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549449/bq34z100-demo-application-for-bq34z100-fuel-gague

器件型号:BQ34Z100


工具/软件:

您好、

我们目前正在努力整合 S32K348 微控制器 通信 BQ34Z100 电量监测计 。 请分享任何相关的应用手册、示例项目或演示代码、以便帮助我们在这些组件之间建立通信。

感谢您的支持。

此致、
Mohammed Faraz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    监测计通信

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。

    我还有一个问题:如果我的 μ I²C 通信正常、并且我发送一条命令来读取 SoC、这是否足够、或者我们需要先执行一些初始设置和校准? 在这种情况下、我们至少可以预期读取占位符或垃圾值吗?

    另外、是否有办法安排 30 分钟的会议、因为我们有几个问题? 或者、您能否与我们可以直接见面讨论这些问题的人联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请联系您当地的 FAE 以安排会议。

    为了获得正确的 soc 读数、您将需要...

    1 A chenid 匹配

    2 校准仪表

    已配置 3 个参数  

    4 完成学习循环

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    01.如何到达当地的 FAE?

    02.如果不进行校准、如果我发送一些命令、我们可以读取 SoC 的一些垃圾值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 请联系离您最近的 TI 办事处,以帮助获得 FAE 分配。

    2) 如果您没有校准仪表,则无法保证正确报告电压、温度和电流。 如果这些值不正确、则会在 SOC 计算中引入误差。  

    此致、

    Diego