This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 IFC PF

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552173/bq40z80-bq40z80-ifc-pf

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他产品:BQ40Z50、BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的

  在使用电池时、ODM 制造商发现了 IFC 电池的出现、这些电池是在成品电池的功能测试正常并且没有问题后发运给 ODM 制造商的、
由于我们的电池在出厂时处于停机模式且仅在 ODM 充电激活后使用、因此我们发现电池在充电激活后已进入 IFC 保护机制;

关于电池上电顺序问题、您是否需要确认此 IC 是否要求不上电顺序?
我们发现、在生产过程中、如果芯片未按顺序上电、则芯片有可能进入 ROM 模式;闪存信息被清除;
对于 BQ40Z50 和 BQ40Z50 芯片、我们不会遇到此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、如果您可以附加与项目关联的.gg 和/或.log。

    谢谢您、
    Alan