This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:UCC5880-Q1 PWM 压降问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551660/ucc5880-q1-ucc5880-q1-pwm-voltage-drop-problem

器件型号:UCC5880-Q1


工具/软件:

你好。
我正在使用 UCC5880-Q1 测试栅极驱动器电路、但遇到了问题。

问题:向 UCC5880-Q1 施加 5V 电源 (VCC1) 时、PWM 信号电压在传输后下降。
栅极驱动器级的输入 PWM 电压为 5V、但压降后会降至 3V 以下。
(注意:未施加 VCC1 时不会出现压降。)

目前、我使用 TI 的 ti28377 DSP、PWM 信号路径如下:
MCU→达林顿晶体管 (KID65004AF)→UCC5880-Q1

UCC5880-Q1 引脚配置如下:

GD0:通过 100Ω 串联电阻器连接到 DSP
GD1:通过 100Ω 串联电阻器连接到 VCC1 (5V)
GD2:通过 100Ω 串联电阻器连接到 VCC1 (5V)
ASC_EN_PRI、ASC_PRI:连接到 GND
INN、INP:每个都有一个 100Ω 电阻器+并联的 100pF 电容器(RC 滤波器)
SCLK:连接至 GND1
nCS:连接至 VCC1
SDI:连接至 GND1
SDO:开路(无连接)
请查阅。 如果您有任何问题、请告诉我!“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongho:

    您是说、连接 VCC1 后、INP(不是 PWM)电压将降至 3V 以下? 听起来在器件上电后、 来自 KID65004AF 或 MCU 的电流不足以在 INP 上支持恒定的 5V 电压。 通常、INP 在 VCC1 上电前后的电压应为 5V。 我们可以检查以下几点:

    1. INP 具有典型的 70k Ω 下拉电阻、而 INN 具有典型的 70k Ω 上拉电阻。

    2.您是否可以在此处分享栅极驱动器原理图的截图? 或者、请让我知道您想通过 TI 私人聊天分享、我可以提供帮助。

    3.您会测量 VCC1、INP、INN 上的波形并与我分享吗?

    此致、

    Luwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论,但我该如何使用私人? 如您所知、请告诉我 如何 使用私人聊天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongho:

    我看到并接受了您的私人连接、我们现在可以使用私人聊天功能在需要时分享波形或原理图。

    此致、

    Luwei