工具/软件:
尊敬的先生:
我想配置断电序列、以便这样做 EN_RTVDD_0P77_MAC0 关闭一次 AC_OK 会被拉低。
但是、根据波形测量、此设置似乎无法按预期正常工作。 我尝试使用不同的受监控电源轨而不是 GPI 引脚作为基准信号、工作正常。
请允许我确认这是否意味着这一点 GPI 引脚不能用作有效的断电时序触发器 ?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的先生:
我想配置断电序列、以便这样做 EN_RTVDD_0P77_MAC0 关闭一次 AC_OK 会被拉低。
但是、根据波形测量、此设置似乎无法按预期正常工作。 我尝试使用不同的受监控电源轨而不是 GPI 引脚作为基准信号、工作正常。
请允许我确认这是否意味着这一点 GPI 引脚不能用作有效的断电时序触发器 ?



您好、Yeuo
感谢您的答复。
我尝试遵循您的建议、但出现了以下错误消息:
e2e.ti.com/.../1526.Error-message.txt
请告诉我是否有进一步的措施。
谢谢你。
你(们)好
您可以尝试一下吗?
TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.17.zip
此致
颐和
您好、Yeuo
我更新了 GUI 版本并将故障响应配置为关断。 不过、我发现 GPI 和电源轨都不能支持断电序列。 您能帮助验证我的配置是否有任何错误吗?
例如、 MAC0_HBM_2P5_EN 不会与 MAC0_HBM_1P2_EN 一起拉低。
e2e.ti.com/.../UCD90320-3.0.0.3330-Address-17-Project-File_5F00_20250801.xml
你(们)好
您必须启用故障关断从器件、以便 MAC0_HBM_1P2_EN 的电源轨可以关断其他电源轨。
请参阅随附的快速指南、尤其是关于故障响应部分。
e2e.ti.com/.../0871.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx
此致
颐和
你(们)好
我建议使用 PIN Selected rail State
此致
颐和