This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:检测到输入和输出纹波

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551810/lm5175-q1-ripple-is-detected-both-input-and-output

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5175

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试 LM5175-Q1、他们发现检测到了纹波、并检测到了输入和输出。

我认为布局有错、因此我希望您检查原理图和布局。

只是这些文件是机密的,所以我想通过私人消息发送这些文件。

您能给我发送友谊请求吗? 然后我将给出原理图、布局和一些测试结果。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您可以通过私人邮件将其发送给我。 只需将鼠标悬停在我的头像上、然后选择发送私人消息。

    完成后、请在此主题中留一条注释、以便我知道检查我的私人消息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefan:

    感谢您的支持。

    我给您发送了一条消息、请检查一下。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    有几个项目应该首先检查。

    -斜率补偿电容器比建议的要高得多

    - LM5175 的散热焊盘有散热,这会有不良的散热连接,也会增加电感

    -检测电阻 R694 的连接不是以开尔文连接方式进行的。 这样会在检测信号中增加额外的噪声、并干扰调节。

    -相位裕度只有 34 度

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请始终在主题中留下注释 — 否则,您可能在数天或数周内无法收到回复,因为私人消息不会定期检查,并且整个应用程序团队无法访问。

    -斜率补偿电容器比建议 值高得多->我将测试值与 EVM 相同。

    ->请勿使用 EVM 的值、而是根据数据表或快速入门计算器使用适合您设计的值

    - LM5175 的散热焊盘有散热,这会有不良的散热连接 ,也会增加电感->这是否意味着 LM5175 的散热焊盘与 PCB 的 GND 有不良的连接? 这种不良连接会导致额外的电感? 我能否通过在 GND 焊盘上添加过孔来改进性能?

    -> 过孔可以改进、但也可以使用 OUT 侧层来实现更好的散热连接、而不会将散热用于散热焊盘。

    -检测电阻 R694 的连接不是以开尔文连接方式进行的。 这会在检测信号中增加额外的噪声并干扰调节。  ->我在谷歌上检查了开尔文连接。 但 EVM 也不是以开尔文连接的方式完成的。 您能告诉我为什么并给出一个理想的开尔文连接示例吗?

    ->该 EVM 与 CS/CSB 上的分流电阻器之间采用开尔文连接

    相位裕度只有 34 度 ->如何扩大相位裕度? 是否可以更改 PCB 上的值? 还是应该更改 PCB 布局?

    ->相位裕度可以通过补偿(COMP 引脚上的元件)进行调整快速入门计算器可以帮助您实现这一点

    =>   LM5175QUICKSTART-CALC  LM5175 快速入门计算器

    此致、

     Stefan