Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5175
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 中测试 LM5175-Q1、他们发现检测到了纹波、并检测到了输入和输出。
我认为布局有错、因此我希望您检查原理图和布局。
只是这些文件是机密的,所以我想通过私人消息发送这些文件。
您能给我发送友谊请求吗? 然后我将给出原理图、布局和一些测试结果。
此致、
追逐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 中测试 LM5175-Q1、他们发现检测到了纹波、并检测到了输入和输出。
我认为布局有错、因此我希望您检查原理图和布局。
只是这些文件是机密的,所以我想通过私人消息发送这些文件。
您能给我发送友谊请求吗? 然后我将给出原理图、布局和一些测试结果。
此致、
追逐
您好 Chase、
请始终在主题中留下注释 — 否则,您可能在数天或数周内无法收到回复,因为私人消息不会定期检查,并且整个应用程序团队无法访问。
-斜率补偿电容器比建议 值高得多->我将测试值与 EVM 相同。
->请勿使用 EVM 的值、而是根据数据表或快速入门计算器使用适合您设计的值
- LM5175 的散热焊盘有散热,这会有不良的散热连接 ,也会增加电感->这是否意味着 LM5175 的散热焊盘与 PCB 的 GND 有不良的连接? 这种不良连接会导致额外的电感? 我能否通过在 GND 焊盘上添加过孔来改进性能?
-> 过孔可以改进、但也可以使用 OUT 侧层来实现更好的散热连接、而不会将散热用于散热焊盘。
-检测电阻 R694 的连接不是以开尔文连接方式进行的。 这会在检测信号中增加额外的噪声并干扰调节。 ->我在谷歌上检查了开尔文连接。 但 EVM 也不是以开尔文连接的方式完成的。 您能告诉我为什么并给出一个理想的开尔文连接示例吗?
->该 EVM 与 CS/CSB 上的分流电阻器之间采用开尔文连接

相位裕度只有 34 度 ->如何扩大相位裕度? 是否可以更改 PCB 上的值? 还是应该更改 PCB 布局?
->相位裕度可以通过补偿(COMP 引脚上的元件)进行调整快速入门计算器可以帮助您实现这一点
=> LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 快速入门计算器
此致、
Stefan