This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:IN 引脚内部电阻

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551567/tps25961-in-pin-internal-resistance

部件号:TPS25961


工具/软件:

尊敬的团队:

下面复制了 TPS25961 的方框图。 我注意到输入引脚上有两个串联电阻。 您知道电阻值范围是多少吗? m Ω? k Ω?

在我们的应用中、输入阻抗非常重要、因为其他元件将与该引脚并联

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我不知道这些电阻的确切值。 我预计它们也会处于高千欧范围内。 您的应用是否需要确切的值? 在用例中、我希望 EN 和 OVLO 引脚具有电阻分压器、该分压器很可能主导该电阻分压器。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我们更喜欢兆欧范围内的电阻值、以便它对其他分流元件的影响小得多。

    我们的应用如下面的方框图所示。 OVP 就是我们要寻找的、它将有一个与 OVP 并联的可调电阻分流器。

    VDD 上有两个功能、它们不会同时运行。 功能 1 需要将 VDD 限制在低于 6V 左右、而功能 2 通过可调电阻器(k Ω)驱动小电流。 我们关心 OVP 输入电阻器的原因是它会影响可调电阻器的工作范围。

    您认为该器件可以使用吗?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我与设计团队进行了相关检查。 该电阻器约为 2.5M Ω、因此不会影响客户用例。

    此致、
    Arush