工具/软件:
您好、
在我的设计中、我 使用 TPS259631。 如果器件的输出端发生短路、则会激活过热保护。 器件能够保持多长时间? 它是否会继续在 稳定状态下运行(例如一两周)? 我在数据表中找不到任何有关它的信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eliyahu:
如果我正确理解了您的问题、您需要知道系统输出短路的时长。
发生输出短路时、器件将进入快速跳闸、然后执行电流限制启动、然后激活过热保护。 器件将执行自动重试、因此它将在电流限制启动、OTP 和冷却之间保持开启循环。 如果平均结温没有超过绝对最大温度、那么即使持续数周也不会出现问题。 如果平均结温超过绝对最大温度、则可靠性会受到影响。
如果您使用闭锁型号、则不会重试、但随后系统必须启用下电上电才能再次启动。
此致、
Arush
尊敬的 Eliyahu:
您能告诉我您的最终应用以及可能导致这种情况的用例吗? 此外、使用自动重试型号也有任何特定原因。 我想问这个问题、以便可以向更广泛的团队提供这种反馈、从而提高未来器件的规格。
我们有一个类似的器件 (TPS25961)、它仅在短路情况下执行 3 次自动重试、与 TPS2596 相比、该器件采用 WSON 封装、电流限制精度较差。 这对您有用吗?
此致、
Arush
尊敬的 Arush:
TPS2596 的输出连接到我无法控制的电气单元的外部连接器。 如果发生短路、系统将发送通知、但有时间会有人断开连接器并停止短路。 我希望确保 IC 不会损坏、更重要的是、它不会影响输入电压(电源)。
您建议的选项对我来说不起作用、我需要具有 PowerPAD 和高精度的封装。
关于 125°C 结温、数据表提到过热保护仅在 157°C 时开始工作 :

这是否意味着在短路的情况下 IC 会损坏?