This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:驱动 RGB LED 并联

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551770/lp5009-driving-rgb-leds-in-parallel

部件号:LP5009
主题中讨论的其他器件: LP5018

工具/软件:

您好、

我们有一个基于 LP5009 驱动 3 个 RGB LED 的现有设计。

我们希望使用 LP5009 更新设计以总共驱动 6 个 RGB、如下所示。 请查看原理图、如果我们可以并联驱动两个 RGB LED、我们来解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以并联驱动两个 RGB LED、但请注意、它可能会在 LED 中引入电流不平衡。 以下是优化性能的一些建议:

    1. PCB 布局:确保所有并联 LED 支路的布线长度一致、以更大限度地减小阻抗变化。

    2、组件选择:采用相同的 LED 部件,保证均匀的正向电压。

    使用高精度实验室模块。 您可以选择 LP5018。

    为了帮助我们更好地了解您的项目需求、您能告诉我们 什么是终端设备吗? 和项目进度(如果有)? 我们可以移动到电子邮件来讨论这个问题、我的电子邮件地址:leon-he@ti.com