This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54338:TPS54338 降压输出纹波

Guru**** 2502825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54338, TPS543321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550669/tps54338-tps54338-buck-output-ripple

器件型号:TPS54338
主题: TPS543321 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队

 在我的设计中、TPS54338 用作主降压电源。 设计细节如下:

5V 输入、3.3V 输出。 无论负载是开路还是 0.2A、输出端都有大约 8kHz 的纹波。

降压配置如下:

1、FCCM、以获得低输出纹波;

2、启用 FSS 以获得更好的 EMC 性能;

3、0.47mS 软启动;

4、1MHz 开关频率;

5、输出 LC = 2uH + 45uF @ 16V  

6、反馈电容器:6.8pF。

7、输入电容器:11uF @ 50V

原理图如下所示:

主要位置如下:

红色区域是输入电容器。 黄色区域是输出电感器、蓝色区域是 TPS54338 控制器、紫色区域是输出电容器。

降压下面的层是整个 GND 平面。

我想知道:

1、根据您的经验、、反馈回路的主要原因是什么?  我应该尝试哪种方向?

2、这是 IC 已经存在的故障吗? 如何避免这种情况?

非常感谢。

我所做的如下:

1、输出纹波、交流耦合。 20MHz 带宽启用。Ω

当负载约为 0.15A 时、输出为:Ω

断开负载后、会产生输出电压纹波。

通常与 0.15A 负载相同。

在这种情况下、我测量开关电压、结果很好。 对于输出负载开路、此图意味着降压稳压器处于 FCCM 模式。

直流耦合、从而补偿开关节点电压。

2、我购买 TPS543321 EVM、得到相同的结果。

无论负载电流是 0A、0.2A、1A 或更高、无论降压转换器处于 PFM 模式或 FCCM 模式、即使我将开关频率从 1MHz 更改为 500kHz、输出纹波也是完全相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将对此进行回顾。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    我审查了原理图和布局、看起来很好。 此外、输出电压纹波 (10mV) 超出范围。

    您能分享一下如何测量纹波电压吗?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在本周做了一些工作、并得到以下数字。

    1、我们将反馈电容值更改为 0pF、6.8pF、22pF、并且所有 KHz 纹波都相同。 我们认为它不受控制环路的影响。

    、μ s 当我观察到开关电压和输出纹波时、发现它们之间的关系如下所示。

    开关节点电压似乎也具有 KHz 纹波、因此纹波资源可能是输入电压纹波。

    TPS54338 输入连接到 DC2DC 器件、我测量了器件的输出、输出纹波小于 10mV、但接近 TPS54338 输入的纹波约为 80mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leeson、

    如果您更改了反馈电容器的值、那么补偿电路将会改变、因此纹波也会变化、但在您的情况下、纹波电压在范围内。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流耦合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使更换了反馈电容器、输出纹波也是一样的、这让我感到困惑。

    当输出开路时、纹波约为 10mV、如果负载约为 150mA、则输出纹波会增加到 16mV。  

    关键点是频率约为 8kHz、我想知道纹波源。

    或者、您是指 10mV 或更大的电压纹波处于正常状态? 如果不能再好了、我会在输出后选择另一个 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leeson、

    是否正在使用示波器的全带宽?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20MHz 带宽、 示波器带宽为 100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能使用全带宽然后测量纹波吗?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有带宽限制禁用。

    开关纹波

    KHz 纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leeson、

    感谢分享这些图、我们得出结论、这种纹波在范围内、无需担心。 您可以继续使用该原理图和布局。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢,我将尝试减少纹波低 5mV 以下,并发布计划为其他更多.